工具与软件:
您好!
客户在这里有两个问题。
当我们使用 PWM 进行速度控制时、从 PWM 输入到 PWM 输出的响应时间(传播延迟)是多少?
25kHz 开关频率下 DRV10983中的占空比分辨率是多少、DRV10983可以确定的最小占空比是多少?
谢谢!
Yishan Chen
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Yishan:
我们尝试在基准上测量参数、因为没有用于此的特性数据。 我发现在输入速度命令发出后、输出大约需要500ms 的时间来响应。 请找到以下内容的捕获:

此外、我发现器件没有真正符合的最小占空比规格。 但是、在测试中、我发现只有在输入占空比为5%后、器件才可靠响应。 虽然这可以作为最小值、但电机在这个占空比下可能无法可靠运行。 为了使无传感器算法正常工作、我们可能需要 BEMF 超过10%的速度、以便确保无传感器功能足够可靠。
谢谢。此致、
Sachin S.