This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV10983:响应时间和占空比分辨率

Guru**** 1791630 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV10983
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1411463/drv10983-response-time-and-duty-cycle-resolution

器件型号:DRV10983

工具与软件:

您好!

客户在这里有两个问题。

当我们使用 PWM 进行速度控制时、从 PWM 输入到 PWM 输出的响应时间(传播延迟)是多少?

25kHz 开关频率下 DRV10983中的占空比分辨率是多少、DRV10983可以确定的最小占空比是多少?

谢谢!

Yishan Chen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Yishan Chen

    我们将在明天作出答复。

    谢谢、此致

    Venkatadri S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有任何更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yishan Chen

    我们将在下周初提供具有波形的测试数据。

    谢谢、此致

    Venkatadri S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Venkatadri:

    您可以帮助更新此问题吗?

    谢谢你

    Yishan Chen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    陈义山

    我们正在努力将这些细节与实验 结果结合起来。 我们将在星期一之前向您提供最新信息。  

    谢谢。此致、

    Sachin S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sachin:

    我们现在有结果吗?

    我不明白为什么这些参数需要这么长时间才能测试...

    谢谢!

    Yishan Chen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yishan:

    我们尝试在基准上测量参数、因为没有用于此的特性数据。 我发现在输入速度命令发出后、输出大约需要500ms 的时间来响应。 请找到以下内容的捕获:

    此外、我发现器件没有真正符合的最小占空比规格。 但是、在测试中、我发现只有在输入占空比为5%后、器件才可靠响应。 虽然这可以作为最小值、但电机在这个占空比下可能无法可靠运行。 为了使无传感器算法正常工作、我们可能需要 BEMF 超过10%的速度、以便确保无传感器功能足够可靠。

    谢谢。此致、

    Sachin S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sachin:

    感谢您的答复。

    占空比分辨率如何、DRV10983可以确定的最小占空比变化是多少?

    谢谢!

    Yishan Chen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yoshan:

    萨钦不在办公室。

    我们要求提供设计数据、我们将为您提供更新。

    谢谢、此致、

    Venkatadri S.