This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8243-Q1:IPROPI 电压

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1418033/drv8243-q1-ipropi-voltage

器件型号:DRV8243-Q1

工具与软件:

团队成员、您好!

我想用 RIPROPI 数字电位器线性改变电流限制电平。

然而、数字电位器最多只能消耗3.3V 和2.5mA。

问题1.
如果我将 VITRIP 设置为 LVL5、则 IPROPI 引脚上的最大电压随时将为2.9V。 是这样吗?

问题2.
当器件处于唤醒状态但 OUTx 引脚上没有输出电流时、IPROPI 引脚上的电压将为0V。 是这样吗?

此致、
Kei Kuwahara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kuwahara-San:

    Unknown 说:
    问题1.
    如果我将 VITRIP 设置为 LVL5、则 IPROPI 引脚上的最大电压随时将为2.9V。 这是正确的吗?

    是的、回答正确。  

    [quote userid="518653" url="~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1418033/drv8243-q1-ipropi-voltage 题2.
    当器件处于唤醒状态但 OUTx 引脚上没有输出电流时、IPROPI 引脚上的电压将为0V。 这是正确的吗?

    是的、这是正确的。  

    还要记住、在某些情况下、IPROPI 引脚会被上拉至 VIPROPI_LIM、在数据表第26、27和41页提到的条件下、该值为5V 典型值。 请参阅第27页的以下快照。 您可能需要将另一个串联电阻与 DPOT 一起添加、以确保在这种情况下整个 DPOT 的电压小于3.3V。  

    此致、Murugavel