请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8243-Q1 工具与软件:
团队成员、您好!
我想用 RIPROPI 数字电位器线性改变电流限制电平。
然而、数字电位器最多只能消耗3.3V 和2.5mA。
问题1.
如果我将 VITRIP 设置为 LVL5、则 IPROPI 引脚上的最大电压随时将为2.9V。 是这样吗?

问题2.
当器件处于唤醒状态但 OUTx 引脚上没有输出电流时、IPROPI 引脚上的电压将为0V。 是这样吗?
此致、
Kei Kuwahara