主题中讨论的其他器件: SysConfig
工具与软件:
尊敬的 TI 团队:
我已购买 LAUNCHXL-F28P65X 板并尝试进行 UART 接口、但在 launchpad 上找不到用于 UART2的 GPIO 引脚。 我可以配置 SCI 并将其用于与 Tx 和 Rx 的其他 UART 节点的 UART 通信。
谢谢、此致、
Manindra。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
尊敬的 TI 团队:
我已购买 LAUNCHXL-F28P65X 板并尝试进行 UART 接口、但在 launchpad 上找不到用于 UART2的 GPIO 引脚。 我可以配置 SCI 并将其用于与 Tx 和 Rx 的其他 UART 节点的 UART 通信。
谢谢、此致、
Manindra。
尊敬的 Mahindra:
您可以在此处找到 LaunchPad 的原理图:https://www.ti.com/lit/ug/spruj71/spruj71.pdf?ts = 17279764031
我将把这个问题重新分配给 UART 专家、以便为您提供有关该查询的帮助。
谢谢
尊敬的 Mahindra:
F28P65x 同时具有 UART 和 SCI 模块(两者都使用 UART 协议)、因此任一模块均可用于此目的。 电路板上使用的 GPIO 引脚取决于您在 pinmux 中配置的功能。 我建议打开 SysConfig 工具并输入 F28P65x Launchpad 作为电路板、以便查看不同的 GPIO 选项。 例如、对于 SCI 模块、如果您选择 SCIA 实例、则可以从以下选项 SCI_RX 中选择任何一个。 您要避免选择"仅限器件"的 GPIO、因为这意味着它未在 Launchpad 接头上引出引脚。

此致、
Delaney