This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28P65X:UART 的 GPIO 引脚

Guru**** 2422790 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F28P65X, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1417072/launchxl-f28p65x-gpio-pins-for-uart

器件型号:LAUNCHXL-F28P65X
主题中讨论的其他器件: SysConfig

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:

我已购买 LAUNCHXL-F28P65X 板并尝试进行 UART 接口、但在 launchpad 上找不到用于 UART2的 GPIO 引脚。 我可以配置 SCI 并将其用于与 Tx 和 Rx 的其他 UART 节点的 UART 通信。

谢谢、此致、

Manindra。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mahindra:

    您可以在此处找到 LaunchPad 的原理图:https://www.ti.com/lit/ug/spruj71/spruj71.pdf?ts = 17279764031

    我将把这个问题重新分配给 UART 专家、以便为您提供有关该查询的帮助。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mahindra:

    F28P65x 同时具有 UART 和 SCI 模块(两者都使用 UART 协议)、因此任一模块均可用于此目的。 电路板上使用的 GPIO 引脚取决于您在 pinmux 中配置的功能。 我建议打开 SysConfig 工具并输入 F28P65x Launchpad 作为电路板、以便查看不同的 GPIO 选项。 例如、对于 SCI 模块、如果您选择 SCIA 实例、则可以从以下选项 SCI_RX 中选择任何一个。 您要避免选择"仅限器件"的 GPIO、因为这意味着它未在 Launchpad 接头上引出引脚。  

    此致、

    Delaney