请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8304 主题中讨论的其他器件: DRV8328、DRV8323
工具与软件:
你(们)好
您能帮助推荐合适的产品吗
FPV 无人机 ESC 的要求如下:
输入电压:2s ~ 6S (7.4V ~ 25.2V)持续电流:55A 突发电流:65A 支持电流表:200标度
类型:4合1 (即在一个板上同时集成4组 BLDC 电机 ESC)
控制:6步控制 TI 官方网站 DRV8304包含一个只能驱动三相 BLDC 电机的栅极驱动器(外部 MOSFET)
https://www.ti.com/product/DRV8304#product-details
TI 是否有可以驱动2个以上 BLDC 的电机驱动器 IC?
此应用程序用于驱动4个 BLDC。 TI 是否有4合1设备?