This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8304:BLDC 电机驱动器

Guru**** 2422790 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8323, DRV8304, DRV8328

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1417534/drv8304-bldc-motor-driver

器件型号:DRV8304
主题中讨论的其他器件: DRV8328、DRV8323

工具与软件:

你(们)好  

您能帮助推荐合适的产品吗

FPV 无人机 ESC 的要求如下:

输入电压:2s ~ 6S (7.4V ~ 25.2V)持续电流:55A 突发电流:65A 支持电流表:200标度

类型:4合1 (即在一个板上同时集成4组 BLDC 电机 ESC)

控制:6步控制 TI 官方网站 DRV8304包含一个只能驱动三相 BLDC 电机的栅极驱动器(外部 MOSFET)

https://www.ti.com/product/DRV8304#product-details

TI 是否有可以驱动2个以上 BLDC 的电机驱动器 IC?

此应用程序用于驱动4个 BLDC。 TI 是否有4合1设备?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Gareth、

    我们的 BLDC 产品系列重点关注三相驱动器、因此您必须使用4个不同的驱动器单元来旋转4个电机。 关于电压和电流电平、我建议查看 DRV8328和 DRV8323器件。

    这样可行吗?

    此致!

    Akshay