主题中讨论的其他器件: MSP430FR2355、 MCF8316A
工具与软件:
你好
我要使用 Motor Studio、以便使用 MCF8316AEVM。
首次激活并对其进行编程以找到 EVB 时、我按继续并按照说明[POT 位置和跳线设置]进行操作
转到下一步时、我会卡住此屏幕
提示按下默认值、但按钮未启用
我该怎么办?
那么我应该如何处理固件呢? 我需要哪种固件? 我从何处加载它?
谢谢!
Amir
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
你好
我要使用 Motor Studio、以便使用 MCF8316AEVM。
首次激活并对其进行编程以找到 EVB 时、我按继续并按照说明[POT 位置和跳线设置]进行操作
转到下一步时、我会卡住此屏幕
提示按下默认值、但按钮未启用
我该怎么办?
那么我应该如何处理固件呢? 我需要哪种固件? 我从何处加载它?
谢谢!
Amir
尊敬的 Amir:
按下 按钮之前、请选择上传文件、并为 EVM 上的 MCF8316选择可使用的寄存器配置文件。 选择与您的应用非常匹配的寄存器配置将有助于更大限度地减少所需的调优量。
我附加了 一个可以使用的寄存器配置、在下方。
e2e.ti.com/.../8255.Default-Registers-MCF8316C.json
无需安装固件、固件应已预安装在 MCF8316AEVM 的 MSP430FR2355上。 MSP430上的固件可实现 GUI 和 EVM 上的 MCF8316之间的通信。
此致、
约书亚
尊敬的 Amir:
即使采用默认配置、电机的性能也可能与您的预期不完全一致、可能需要在加速度、电流限制、PI 环路增益等方面进行一些调整。 有关对 MCF8316进行调优的一般指导 、请参阅 MCF8316A 调优指南。
要将 MCF8316切换到模拟速度控制、您可以转到 Advanced Tuning 页面并更改速度控制类型。 确保禁用 motor studio 左侧的 I2C 控制开关、因为这是 I2C 控制覆盖。
此致、
约书亚
尊敬的 Amir:
自行测试文件后、Motor Studio 不喜欢文件名中的句点。 您是否可以重命名默认寄存器 json、以便删除周期并重试?
[报价 userid="622670" url="~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1416340/mcf8316aevm-mcf8316aevm/5430465 #5430465"]程序附带模拟控制的默认设置、因此我 不必更改该设置、但电机仍然无法旋转
我想缺少可能使电机不旋转的电机[极数]的相关数据?
[报价]电机是否根本无法旋转? 是否报告了故障? 您可能必须调节电流限制、使电机具有足够的电流来旋转。
如果电机完全在移动、在停止之前可以做什么?
磁极数量不需要使电机旋转、而是需要将 rpm 值转换为电频率(Hz)、以便电机转速范围可以精确。
我建议浏览 MCF8316A 调优指南的基本控制部分。 此基本控制部分将介绍使电机成功旋转所需的所有配置步骤。
此致、
约书亚