This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCF8316AEVM:MCF8316AEVM

Guru**** 2423110 points
Other Parts Discussed in Thread: MCF8316AEVM, MSP430FR2355, MCF8316A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1416340/mcf8316aevm-mcf8316aevm

器件型号:MCF8316AEVM
主题中讨论的其他器件: MSP430FR2355MCF8316A

工具与软件:

你好

我要使用 Motor Studio、以便使用 MCF8316AEVM。

首次激活并对其进行编程以找到 EVB 时、我按继续并按照说明[POT 位置和跳线设置]进行操作

转到下一步时、我会卡住此屏幕

提示按下默认值、但按钮未启用

我该怎么办?

那么我应该如何处理固件呢? 我需要哪种固件? 我从何处加载它?

                  谢谢!

                            Amir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amir:

     按下 按钮之前、请选择上传文件、并为 EVM 上的 MCF8316选择可使用的寄存器配置文件。 选择与您的应用非常匹配的寄存器配置将有助于更大限度地减少所需的调优量。

    我附加了 一个可以使用的寄存器配置、在下方。

    e2e.ti.com/.../8255.Default-Registers-MCF8316C.json

    无需安装固件、固件应已预安装在 MCF8316AEVM 的 MSP430FR2355上。 MSP430上的固件可实现 GUI 和 EVM 上的 MCF8316之间的通信。

    此致、

    约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的重播

    我尝试上传文件、但文件无效  

    我还能做什么?

    我只需要使用模拟控制、以4000RPM 的速度在一个方向上旋转 BLDC 电机

    我不是 I2C 控制、而只是一种速度、我会使用 LPF 来缓慢地加速  

                       感谢你的帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amir:

    1. 您能告诉我您在尝试将文件上传到 EVM 时看到的错误/消息吗?
    2. 您能否告诉我首次将 EVM 连接到计算机时、在 Motor Studio 主页上检测到了哪个器件、是 MCF8316A 还是 MCF8316C?

    即使采用默认配置、电机的性能也可能与您的预期不完全一致、可能需要在加速度、电流限制、PI 环路增益等方面进行一些调整。 有关对 MCF8316进行调优的一般指导 、请参阅 MCF8316A 调优指南

    要将 MCF8316切换到模拟速度控制、您可以转到 Advanced Tuning 页面并更改速度控制类型。 确保禁用 motor studio 左侧的 I2C 控制开关、因为这是 I2C 控制覆盖。  

    此致、

    约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、感谢您的回答

    1.如图中所示,右侧按钮中的红色通知表示文件无效

    2.  MCF8316C

    3.程序提供模拟控制的默认设置,因此我 不必更改它,但仍然电机不会旋转

    我想缺少可能使电机不旋转的电机[极数]的相关数据?

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amir:

    自行测试文件后、Motor Studio 不喜欢文件名中的句点。 您是否可以重命名默认寄存器 json、以便删除周期并重试?

    [报价 userid="622670" url="~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1416340/mcf8316aevm-mcf8316aevm/5430465 #5430465"]

    程序附带模拟控制的默认设置、因此我 不必更改该设置、但电机仍然无法旋转

    我想缺少可能使电机不旋转的电机[极数]的相关数据?

    [报价]

    电机是否根本无法旋转? 是否报告了故障? 您可能必须调节电流限制、使电机具有足够的电流来旋转。

    如果电机完全在移动、在停止之前可以做什么?

    磁极数量不需要使电机旋转、而是需要将 rpm 值转换为电频率(Hz)、以便电机转速范围可以精确。

    我建议浏览 MCF8316A 调优指南的基本控制部分。 此基本控制部分将介绍使电机成功旋转所需的所有配置步骤。

    此致、

    约书亚