This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8350:电机驱动器论坛

Guru**** 2422790 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8350R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1417613/drv8350-motor-drivers-forum

器件型号:DRV8350

工具与软件:

尊敬的 TI 团队

首先、我们使用的是"DRV8350R"器件。

我对这款器件有疑问。

IDRIVE 设置。

如数据表中的"9.2.1.2.2 IDRIVE Configuration"所示

我们可以计算 IDRIVEP、IDRIVEN 的值、 如以下方程式。

另外、我们的 MOSFET 部件是用于三相逆变器的 IPTC014N08NM5*2并联器件。

您可以​​在 IPTC014N08NM5数据表中看到以下值。

- Qgd:45nC (max)

-上升时间:15ns

-下降时间:46纳秒

因此、我可以像这样进行计算

IDRIVEP = 45*2nC/4.6ns = 6A

IDRIVEN = 8.8nC/4ns = 1.95A

最后、我可以将 IDRIVE 设置为"1/2 A"吗?

我认为我的计算结果(6A/1.95A)大于设定值(1A/2A)、在这种情况下、我该怎么办?

我计算对了吗?
我认为预测时间太短了。

因此、我认为上升时间和下降时间通常约为100ns ~ 300ns。 就像数据表中(9.2.1.2.2.1 IDRIVE 示例)所示、它是否正确?

=>您能告诉我通常应该设置和计算多少上升时间和下降时间吗?

--------------------------------------------------------

此外、我目前有一个串联的外部15欧姆 Rg 电阻器。 通过测量两端的电压、可以获得如下图所示的输出驱动电流:
我想询问是否设置了 IC (1A/2A)以及导通的峰值脉冲是否超过1A (实际测量值约为2A)
这是否会影响 IC? 如何确认这不会使驱动器 IC 过载?
或者、只要开关能够正常切换、就没有什么需要担心的了?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    通常、对于上升和下降时间、我们建议采用100ns - 300ns。 尽量避免使用最高 IDRIVE 设置、因为这会导致振铃和潜在的损坏。

    有关选择正确 IDRIVE 设置的更多信息、请参阅以下常见问题解答:

    https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/796378/faq-selecting-the-best-idrive-setting-and-why-this-is-essential

    如果您有问题、请提供以下波形:

    GHx 至 SHx  

    SHx 至 GND

    GLx 至 GND

    此致、

    Yara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的响应
    完全符合您提到的要求

    1."尽量避免使用最高 IDRIVE 设置、因为这会导致振铃和潜在的损坏。"
    我将添加更多外部 RGS 来调整响应、并确认不会出现 RINING 现象。 如果是、是否仍会有您提到的潜在损害?

    2.另外、我想提出以下问题
    根据下图中 DRV8350R 的峰值栅极灌电流2000mA 和峰值栅极拉电流1000mA
    =>这是指平均电流吗? 它不应该参考脉冲电流?

    因为我不太明白你在绝对的输出电流部分写"内部限制"是什么意思。
    这是否意味着它会在内部自我限制、所以我们不必担心输出会立即超过它?

    例如、我知道 ucc27514、其在绝对值部分写入输出连续拉/灌电流和输出脉冲拉/灌电流(0.5 µs)。

    基于上述情况、请帮助我确认、谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yuhsiang:

    我将添加更多外部 RGS 来调整响应并确认不会出现 RINING 现象。 如果是、是否仍存在您提到的潜在损害?

    您要添加多大的栅极电阻? 过大也会损坏器件、并导致依赖于 VDS 和 VGS 数据的某些功能受到影响。

    根据下图中 DRV8350R 的峰值栅极灌电流2000mA 和峰值栅极拉电流1000mA
    =>这是指平均电流吗? 它不应该参考脉冲电流吗?

    我强烈建议查看以下应用手册: https://www.ti.com/lit/an/slva714d/slva714d.pdf?ts = 1727454207658

    因为在绝对输出电流段中写下"内部限制"一词时、我不太明白您的意思。
    这是否意味着它将在内部自我限制、因此我们不必担心输出立即超过它?

    我认为、当数据表指出"内部受限"时、指的是用户设置灌电流和拉电流、但需要和我的团队核实这一点。

    我还应提及的是、根据您选择的 MOSFET 的 Qgd 以及我之前链接中说明为您的系统选择最佳 IDRIVE 的常见问题解答、IDRIVE 设置应在150mA 到450mA 范围内。

    此致、

    Yara