This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8305-Q1:故障状况

Guru**** 2420040 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1408720/drv8305-q1-fault-condition

器件型号:DRV8305-Q1

工具与软件:

专家们、您好!

我的客户有如下问题。 请您回答一下吗?
1.从锁存故障条件中恢复。
锁存故障条件将向 nFAULT 引脚指示。 要恢复锁存故障条件、客户需要写入 在寄存器0x9位 D1中置位的 CLR_FLTs 位。 此时、如果锁存故障条件消失、nFAULT 引脚和栅极驱动器会恢复到正常状态?

2.上电顺序
当 PVDD 电压低于 UVLO2时、SPI 通信会被禁用、是否正确? 或者、如果 PVDD 电压为 UVLO1<PVDD<UVLO2、则仍然启用 SPI 通信?

PVDD_UVLO2
当器件检测到 PVDD_UVLO2时、寄存器0x1 (故障位)和寄存器0x3 (位10)将置为有效、对吗?

此致、
藤原市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿藤原山、

    感谢您的提问。 我已指派我的团队成员提供反馈。 敬请期待下周的更新。

    此致!

    Akshay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的专家:

    请问您是否可以回答我的问题?

    此致、
    藤原市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好藤原山、

    honghong du 说:
    1. 从锁存故障条件中恢复。
    锁存故障条件将向 nFAULT 引脚指示。 要恢复锁存故障条件、客户需要写入 在寄存器0x9位 D1中置位的 CLR_FLTs 位。 此时、如果锁存故障条件消失、nFAULT 引脚和栅极驱动器会恢复到正常状态?
    [报价]

    LATCH 故障应该清除、也应该移除故障条件以恢复正常运行。

    honghong du 说:
    2. 上电序列
    当 PVDD 电压低于 UVLO2时、SPI 通信会被禁用、是否正确? 或者如果 PVDD 电压为 UVLO1<PVDD

    PVDD 似乎必须大于 VPVDD_UVLO1、SPI 才能使用。

    honghong du 说:
    3. PVDD_UVLO2
    当器件检测到 PVDD_UVLO2时、寄存器0x1 (故障位)和寄存器0x3 (位10)将置位、正确?[/QUOT]

    是的

    此致、

    Yara

    [/quote]
    [/quote][/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yara-San:

    如果客户清除了故障条件、/FAULT-Pin 将自动变为"高电平"? 或者它需要设置 CLR_FLTS 位9的"1"以恢复/FAULT-Pin 为"高电平"? 此外、DRV8705S-Q1也是一样的?

    此致、
    藤原市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好藤原山、

    如有关于有刷或步进电机驱动器 (如 DRV8705S-Q1 )的任何问题、请发布有关该问题的新主题。 我将能够协助您解决有关无刷直流驱动器的问题。

    当客户清除故障条件时、锁存的 NFAULT 不会自动恢复。 一旦故障条件清除、客户必须将寄存器位 CLR_FLTS 设置回1或发出 EN_GATE 复位脉冲。

    此致、

    Yara