工具与软件:
专家们、您好!
我的客户有如下问题。 请您回答一下吗?
1.从锁存故障条件中恢复。
锁存故障条件将向 nFAULT 引脚指示。 要恢复锁存故障条件、客户需要写入 在寄存器0x9位 D1中置位的 CLR_FLTs 位。 此时、如果锁存故障条件消失、nFAULT 引脚和栅极驱动器会恢复到正常状态?
2.上电顺序
当 PVDD 电压低于 UVLO2时、SPI 通信会被禁用、是否正确? 或者、如果 PVDD 电压为 UVLO1<PVDD<UVLO2、则仍然启用 SPI 通信?
PVDD_UVLO2
当器件检测到 PVDD_UVLO2时、寄存器0x1 (故障位)和寄存器0x3 (位10)将置为有效、对吗?
此致、
藤原市