主题中讨论的其他器件:DRV8311
工具与软件:
您好!
客户希望利用我们的集成式 FOC 控制电机驱动器实现0.16%(在6000rpm 下误差为10rpm)的速度精度、我们是否有任何 MCF 器件可以实现该目标?
另一个参数是:
输入电压:12-24V、输出电压:15V 输出电流:<1A、SPI 或 I2C 通信更佳适用于无传感器 FOC 算法。
如果我们没有任何 MCF 器件可以实现这一点、我们是否可以使用 DRV8311来实现这种速度精度? 实现该速度精度的主要障碍是什么?
顺便说一下、数据表中的速度环路精度是否意味着实际旋转速度的精度? 例如、在 MCF8316中为3%。
谢谢!
Yishan Chen