This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCF8316A:速度环路精度更高

Guru**** 2422790 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8311

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1410020/mcf8316a-higher-speed-loop-accuracy

器件型号:MCF8316A
主题中讨论的其他器件:DRV8311

工具与软件:

您好!

客户希望利用我们的集成式 FOC 控制电机驱动器实现0.16%(在6000rpm 下误差为10rpm)的速度精度、我们是否有任何 MCF 器件可以实现该目标?

另一个参数是:

输入电压:12-24V、输出电压:15V 输出电流:<1A、SPI 或 I2C 通信更佳适用于无传感器 FOC 算法。

如果我们没有任何 MCF 器件可以实现这一点、我们是否可以使用 DRV8311来实现这种速度精度? 实现该速度精度的主要障碍是什么?

顺便说一下、数据表中的速度环路精度是否意味着实际旋转速度的精度? 例如、在 MCF8316中为3%。

谢谢!

Yishan Chen  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    陈义山

    MCF8316/5或 MCF8329都提到内部振荡器速度精度高达3%、该3%的精度是在整个温度范围内。

    客户可以使用外部振荡器、我们期望精度高达1%。

    什么是应用程序>

    谢谢、此致

    Venkatadri S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Venkatadri:

    应用场景是 Lidar。

    您可以回答我的问题吗?

    Unknown 说:
    顺便说一句、数据表中的速度环路精度是否意味着实际旋转速度的准确度? 例如、在 MCF8316中为3%。
    [quote userid="530823" URL"~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1410020/mcf8316a-higher-speed-loop-accuracy 如果我们没有任何 MCF 器件可以实现这一点、我们是否可以使用 DRV8311来实现该速度精度? 实现此速度精度的主要障碍是什么?

    谢谢!

    Yishan Chen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    陈义山

    速度环路精度:是的、这是转速精度。

    各种因素都会影响速度环路精度、信号链精度、控制环路带宽等

    在无传感器应用中、器件依赖于通过相电流进行 BEMF 检测的精度。

    即使您希望使用 DRV8311、也可能需要尝试使用传感器或任何高精度反馈方法来减少误差。

    这也会受到温度漂移的影响、因此我们在整个温度范围内指定3%的均值。

    如果使用外部时钟、则速度精度小于1%。

    谢谢、此致

    Venkatadri S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Venkatadri:

    谢谢你

    我们是否有任何参考设计或 EVM 可以实现高速度精度来满足客户要求?

    我们是否有合适的解决方案?

    此致、

    Yishan Chen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    陈义山

    速度精度取决于器件功能、而不是 EVM。

    如上所述,通过使用外部时钟,我们可以获得更高的速度精度。

    同时、我会查看一些参考资料并与您分享。

    您能否分享电机数据表?

    谢谢、此致

    Venkatadri S.

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 VenKatadri:

    请查看以下电机数据:

    极对:6.
    定子电阻:1Ω±8%
    BEF 常数:kT:14.6mV/Hz
    定子电感:700uH±10%(5V 1KHz)
    额定电流:1A

    谢谢!

    Yishan Chen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    陈义山

    我这周在旅行。 我将在星期五之前回复。

    谢谢、Best  

    Venkatadri S.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    陈义山

    电机参数良好、如前所述、我们可以通过使用外部时钟实现高达1%的速度精度。

    谢谢、此致

    Venkatadri S.