主题中讨论的其他器件: DRV8434SEVM、
工具与软件:
您好!
我计划将 DRV8434APWPR 电机驱动器用于其中一个应用。 我 还有 DRV8434SEVM 板用于测试目的。
我在下面有几个问题、
我已连接电机并将 驱动器配置为 STL_MODE = 0。 我确实使用特定的 Vref 集运行了电机。 电机运行正常。 当电机发生失速时、我看到 nFault 和 STL_REP 引脚分别变为低电平和高电平。 我看到评估板上的故障 LED 也亮起。 因此、我尚未遵循任何电机学习过程、但如何完成失速检测? 失速阈值是如何设置的以及我们何时必须使用学习过程的?
2.当 STL_MODE = 0且持续运行电机时、我会看到 TRQ_CNT/STL_TH ping 会在短时间内切换到大约2.4V 并返回零。 我的印象是、该引脚将在电机运行前输出电压。 这不是真的吗?
3.此外、当 STL_MODE = 0时、 具有失速条件和非失速条件的 TRQ_CNT/STL_TH 引脚上的电压几乎相同2.4V (脉冲)。 这种行为是否正确?
谢谢
Pradeep NG