This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8305:差分放大器电路的输出端输入到电流放大器负输入端(SNx)

Guru**** 1785720 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8305
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1419376/drv8305-inputs-the-output-of-the-differential-amplifier-circuit-to-the-current-amplifier-negative-input-snx

器件型号:DRV8305

工具与软件:

你好。


我希望使用 DRV8305来检测电机的直列电流。
但我知道 DRV8305是低侧分流电流检测、电流放大器正输入(SPx)必须接地。
因此、我正在考虑将电流放大器正输入端(SPx)保持接地、并通过差分放大器电路将直列式分流电阻器上的电压引入电流放大器负输入端(SNx)、以检测电流(请参阅随附的图)。  
这是否可行?

请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hiroki:

    这是一个有趣的设计、但我想提醒注意这种环形方法、因为噪声很可能会降低电流检测的可靠性、因为布线长度、 该系统中的差分放大器和无源器件甚至在到达内部 CSA 放大器之前都可能影响信号质量/精度。   

    是否特别需要使用直列式电流检测而不是低侧分流器? (这是纽约的建议)

    此致、

    -约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joshua:

    我想使用该驱动器为电机实现180度带电正弦控制方案。
    我认为、内联电流检测之所以有必要、是因为该方法具有仅使用高侧 FET 的再生工作模式、并且会有一段时间无法检测到低侧。
    如果这种方法对于低侧分流器是可行的、您能否告知我们?

    此致、

    Hiroki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hiroki:  

    感谢您的解释。 我熟悉这种方法、但目前不知道只进行高侧制动的必要性。 对于此算法、是否可以执行低侧制动(所有3个低侧 FET 都导通)、如此处 E2E 主题所述? -- https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1069426/drv8312-what-s-regenerative-braking

    此致、

    -约书亚