This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8955:DRV8955PRGER:布局指南

Guru**** 2421540 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8955

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1419860/drv8955-drv8955prger-layout-guidelines

器件型号:DRV8955

工具与软件:

您好!

在规划 DRV8955 QFN 封装(PRGER 后缀)布局时遇到问题。 我注意到、就有多大的电流而言、焊盘尺寸相当小。 如果我没弄错、OUT 1 - 4的最大电流容量为2.5A。 为了从这些引脚运行跟踪/跟踪、我遇到了 SMD 颈部错误。 我担心这可能会在制造过程中导致问题。

请参阅以下内容:

在连接到这些引脚时、有人能建议我如何调整引线的宽度吗? 数据表并未讨论连接到引脚的引线宽度、我一直在研究的参考设计使用了其他可用封装(TSSOP)。

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sam、

    以下应用手册可帮助确定布线宽度。  

    电机驱动器电路板布局的最佳实践(修订版 B)

    如果连接中的迹线宽度过宽、连接到 IC 时通常会看到较小的迹线宽度(尽可能大)、然后在布线到更多空间后连接较粗的迹线。  

    此致!

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "那我呢?

    我之前很担心反射、因为这些信号高于100 kHz、但我不确定是否需要担心这些频率、因为它们可能不够高、不会真正导致任何问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sam、

    是的、看起来没有问题。 您不必担心、因为与布线长度相比、100kHz 速度不足以看到任何明显的反射。  

    此致!

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您、David。