请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8955 工具与软件:
您好!
在规划 DRV8955 QFN 封装(PRGER 后缀)布局时遇到问题。 我注意到、就有多大的电流而言、焊盘尺寸相当小。 如果我没弄错、OUT 1 - 4的最大电流容量为2.5A。 为了从这些引脚运行跟踪/跟踪、我遇到了 SMD 颈部错误。 我担心这可能会在制造过程中导致问题。
请参阅以下内容:

在连接到这些引脚时、有人能建议我如何调整引线的宽度吗? 数据表并未讨论连接到引脚的引线宽度、我一直在研究的参考设计使用了其他可用封装(TSSOP)。
提前感谢。