This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8316C:降压转换器 OCP

Guru**** 1809840 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1408262/drv8316c-buck-converter-ocp

器件型号:DRV8316C

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:  

我目前正在根据自己的设计评估此驱动器、但很遗憾、我遇到了问题、需要您的帮助。

每次我启动我的电路板时、状态寄存器都会报告降压转换器过流故障。 当我使用"Clear Fault"清除故障后、问题不再出现。

降压转换器电路如下所示:

我正在读取以下寄存器:

我在示波器上测量以下信号:

  • 粉色表示驱动器的上电行为。
  • 黄色表示电源电压。
  • 蓝色表示降压转换器的启动行为。
  • 绿色表示电源的电流。

这是驱动器的特性吗?

此致、  

朱莉安娜  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Juliana:

    电源中的电流会有一个非常大的尖峰。 这无疑是您看到降压过流故障的原因。 您可以通过探测 nFAULT 并查看是否围绕该尖峰触发故障来确认这一点。

    此致、

    Yara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yara、

    感谢快速响应。 nFault 引脚实际上会在电流尖峰附近触发。

     

    请忽略启动期间的初始尖峰。 此电路板没有任何电流限制。 第二个尖峰可能会在驱动器和降压转换器启动后立即导致 OCP 故障。 您是否知道驱动器上电时可能出现此尖峰的原因?

    此致、  

    朱莉安娜

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Juliana:

    感谢您提供最新的数据! Yara 已离职、下周还会再来。 她应该能够在下周结束之前提供最新信息。

    此致、

    Anthony Lodi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Juliana:

    可以尝试增加大容量电容?

    看起来从原理图中您只有100nF?

    此致、

    Yara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yara、

    TI 建议 Cvm1电容器为100nF、 考虑到直流偏置、Cvm2也大于10µF。

      

    此致、  

    朱莉安娜

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Juliana:

    我将进一步探讨这一点、并在一周结束时提供和更新。

    此致、

    Yara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Juliana:

    我咨询了一些团队的同事、得出结论认为增大大容量电容可能是一个好主意、通常需要通过一些试错来确定什么大容量电容对于您的系统来说可能过小或过大。 这是否可以在您当前的设计中进行测试?  

    此致、

    Yara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yara、  

    感谢您的答复。 是的、我已经使用较高电容进行了测量。 我添加了一个额外的60µF、但遗憾的是、峰值并没有明显降低(小于~300mA)。

    我还直接在驱动器输入端(VM)进行了测量。 上电时的电流峰值要高得多。 根据数据表、降压稳压器在2A 时报告过流、我明显超过了该值。  

    但是、如果额外的60µF 只会将电流峰值少量降低、那么大容量电容需要非常大?  

    此致、  

    朱莉安娜

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Juliana:

    这些电容器相对于驱动器的位置在哪里? 您的布局可能会允许出现这种尖峰、而增加的电容实际上并没有什么帮助。

    此致、

    Yara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yara、  

    电容器直接位于驱动器输入端附近。

    此致、  

    朱莉安娜

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Juliana:

    听起来您已将电容器放置在正确的位置。 不幸的是、您只需要增大大容量电容。 以下应用说明可能对此有所帮助: https://www.ti.com/lit/an/slvaft0/slvaft0.pdf?ts = 1727971232564&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    此致、

    Yara