工具与软件:
您好!
除了在 CTRL2寄存器0x05中连续设置 STEP 位7、是否有通过 SPI 设置驱动器步进速度的选项?
我想说的也是一样、设置速度的唯一选项是向 STEP 引脚发送脉冲、或重复写入寄存器0x05。 如果在这个先进的芯片中、既没有设定电机转速的命令或寄存器、也没有设定步进数的推进、我会感到惊讶。
谢谢!
Tyler Darr
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Tyler:
感谢您向我们提出有关 DRV8462的问题。
是否有通过 SPI 设置驱动程序步进速度的选项、而不是连续设置 CTRL2寄存器0x05中的步进位7?
DRV8462只能通过 SPI 向寄存器0x05进行重复写入、从而生成阶跃输入。
Unknown 说:如果在这样先进的芯片中没有设置电机转速的命令或寄存器、也没有设定步数的命令或寄存器、我将感到惊讶。
只有内置有运动控制选项的器件才能实现这一点。 DRV8462没有此功能。 电机所需的最终应用、工作电压和满量程电流是什么? 此应用需要多大的微步进和步进速率? 谢谢你。
此致、
Murugavel