This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCT8316Z:数据表中的主要应用原理图

Guru**** 2420090 points
Other Parts Discussed in Thread: MCT8316Z

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1419313/mct8316z-primary-application-schematics-in-datasheet

器件型号:MCT8316Z

工具与软件:

大家好、支持团队所有人。

最近、我们收到了客户关于数据表中主应用电路图的意见。

详细信息如下:

・在下面的电路中、微控制器的 Vcc 电源由 MCT8316Z 的 AVDD 供电。

・在内部下拉 MCT8316Z 的 nSLEEP。

・当 VM 电源启动时、系统从 MCT8316Z 启动。

・电路图中连接到 nSLEEP 的微控制器的 GPO 不会在内部上拉、因此 MCT8316Z 在系统启动时处于睡眠模式。

・在该状态下、AVDD 被禁用、因此无法从 AVDD 向微控制器的 Vcc 供电。

如上所示、数据表中的电路似乎处于系统永远不会启动的状态。 他们的意见是否有效?

我们已考虑正确的电路。

这是一种使用 VM 上的电阻器进行供电的方法。 但是、nsleep 端子由齐纳二极管(5V)提供保护、以考虑 VM 的电压波动。

我还考虑使用 VM 的 LDO 来产生3.3V 电压、但这会否定在 MCT8316Z 中内置 LDO 或开关稳压器的优势。

如果您知道任何其他好方法、请告诉我。

此致、

Higa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Higa:

    感谢您分享详细信息、我们将看到详细信息并回复您。

    谢谢、此致

    Venkatadri S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Venkatadri-San

    您有更新吗?

    此致、

    Higa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨 Higa - San、

    您的问题有效、无法使用此配置。

    使用齐纳二极管是一个不错的考虑因素、您还可以在下拉电阻器上添加一个并联电容器。

    谢谢、此致、

    Venkatadri S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Vaenkatadri-San

       您说: 您的问题有效、无法使用此配置。

    该配置是否意味着电阻分压器电路?

    如果无法根据 VM 电压配置电阻分压器、那么最佳方法是什么?

    此致、

    Higa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Higa-San:

    上电时上电 AVDD 可用、如果我们可以将 nSLEEP 拉至 AVDD 器件、则不应进入睡眠模式。

    谢谢、此致

    Venkatadri S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Venkatadri-San

    很遗憾、我不明白您在说什么。
    正如您在问题开头所说的、当电源接通时、nSLEEP 会在内部下拉、因此 AVDD 无法启动。
    这意味着 nsleep 必须从 MCU 切换到 H、但由于 MCU 由 AVDD 供电、因此无法在 MCT8316Z 之前启动。

    此致、

    Higa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Higa-San:

    在所有 MCx 器件上、首次上电时、AVDD 启动、器件内部模块启动、然后轮询 nSLEEP。

    因此、如果您在上电时提供到 AVDD 的上拉、AVDD 首先会上拉 nSLEEP。

    谢谢、此致

    Venkatadri S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Venkatadri-San

    我看了看下面的帖子。
    他们的答案与你们的答案完全相反。
    目前、AVDD 实际上还没有启动。

    我会再问一次、但请告诉我该怎么做。

    https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1136736/mct8316z-q1-supply-from-avdd-cannot-be-used-to-pull-driver-out-of-sleep?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=MCT8316Z%25252525252520AVDD

    此致、

    Higa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Higa-San:

    很抱歉在这里造成混淆。  与 MCF8316等其他器件不同、MCT8316Z AVDD 由 nSLEEP 选通

    我现在通过使用 AVDD 拉取 nSLEEP 在电路板上进行了验证、器件将无法启动。

    如果其他器件上电、AVDD 会启动、然后轮询 nSLEEP。

     

    谢谢、此致

    Venkatadri S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们也会更新数据表、应用图表不正确。

    谢谢、此致

    Venkatadri S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Venkatadri-San

    感谢您的支持。

    我理解。
    但是、考虑到它具有内置的直流/直流转换器、这种配置令人非常失望。

    此致、

    Higa