工具与软件:
大家好、支持团队所有人。
最近、我们收到了客户关于数据表中主应用电路图的意见。
详细信息如下:
・在下面的电路中、微控制器的 Vcc 电源由 MCT8316Z 的 AVDD 供电。
・在内部下拉 MCT8316Z 的 nSLEEP。
・当 VM 电源启动时、系统从 MCT8316Z 启动。
・电路图中连接到 nSLEEP 的微控制器的 GPO 不会在内部上拉、因此 MCT8316Z 在系统启动时处于睡眠模式。
・在该状态下、AVDD 被禁用、因此无法从 AVDD 向微控制器的 Vcc 供电。
如上所示、数据表中的电路似乎处于系统永远不会启动的状态。 他们的意见是否有效?
我们已考虑正确的电路。
这是一种使用 VM 上的电阻器进行供电的方法。 但是、nsleep 端子由齐纳二极管(5V)提供保护、以考虑 VM 的电压波动。
我还考虑使用 VM 的 LDO 来产生3.3V 电压、但这会否定在 MCT8316Z 中内置 LDO 或开关稳压器的优势。
如果您知道任何其他好方法、请告诉我。
此致、
Higa