工具与软件:
尊敬的专家:
我遇到 DRV8311P BLDC 驱动程序问题。 我正在使用 tSPI 协议、它运行良好、但我无法使 BLDC 工作、因此我得到120°相移 PWM。 我只想知道如何设置寄存器以获取具有 tspi 和内部 PWM 正弦波的 BLDC 电机。 我只会在输出 a、b 和 c 上获得同步 PWM
我看了产品页面上提供的所有信息。 不幸的是、我似乎仍然对这件事缺乏一些了解。 我仍然不确定如何配置 PWM_STATE 寄存器以驱动 BLDC 电机。 当我在当前配置下查看输出(OUTA、OUTB、OUTC)时、这些输出不是120度相移、而是同步。 当然、这会导致电机不旋转。
您能给我提供有关如何配置寄存器以驱动 BLDC 电机的任何具体提示吗?
此致、
Josel