工具与软件:
- 与双电源架构(VM 12V 与 VDRAIN 介于16V 至55V 之间)配合使用
- 功率 MOSFET VIN (16V-55V)的电压与 VDRAIN 不同。
- 如果在 每个 GLx 引脚上施加低功耗(劣于50 mA) 12V PWM、这对 DRV835X 引脚 GLx 是否有害?
- 如果是、有哪些影响、限制或替代办法?
- 如果没有、芯片是否有预期的行为(泄漏、反向电流等)?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
嗨、Vincent、
[报价 userid="620922" url="~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1406217/drv8353f-ic-behavior-while-being-powered-off-safe-torque-off-state/5424557 #5424557"]1-问题是:当我们没有电源时(VM = 0V 且 VDRAIN = 0V)、如果电源驱动低侧、将会发生什么情况) GLx MOSFET 将电机用作被动电制动器。 我担心再生电压可能会回到电机驱动芯片中。这是一项有趣的提议、 但有 几个注意事项:
我希望这些信息对您有所帮助、期待您的回复!
此致、
-约书亚
你好、Joshua:
Unknown 说:在 DRV835X 芯片为:
[报价]
- 与双电源架构(VM 12V 与 VDRAIN 介于16V 至55V 之间)配合使用
- 功率 MOSFET VIN (16V-55V)的电压与 VDRAIN 不同。
- 是
其门是否会连接到外部控制器以及此电流路径是否会在正常运行期间断开?- 根据我们的约束和安全要求、被动电制动器更简单。
此致、
[/quote]
您好、Vincent:
查看后、我认为再生电压不会给驱动器本身带来太多问题、因为通过 FET 体二极管返回的电流路径应该是可以容忍的。 但是、我仍然不相信在外部驱动 FET 但仍连接至驱动器的情况下不会有任何异常。 可能通过内部前置驱动器高侧体二极管的低电流和电压传导到 VGLS、或者由于内部无源器件而下拉。 尽管如此、我预计不会发生任何损坏、但可能仍然要注意此配置的可能影响。
如果您有任何其他问题、请进一步联系!
此致、
-约书亚