请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8873 工具与软件:
我们已经在设计中使用器件 DRV8873SPWPRQ1有一段时间了。
最近、从现场返回的一些电路板显示出一个独特的问题。
当 H 桥未通电且处理器在 SPI 线路上进行有效通信时、MCU 会进入引导环路模式而绝不会退出。
并非所有电路板都能满足这些要求、而且我们能够在现场正常运行。
请告诉我们可能导致此问题的原因。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
我们已经在设计中使用器件 DRV8873SPWPRQ1有一段时间了。
最近、从现场返回的一些电路板显示出一个独特的问题。
当 H 桥未通电且处理器在 SPI 线路上进行有效通信时、MCU 会进入引导环路模式而绝不会退出。
并非所有电路板都能满足这些要求、而且我们能够在现场正常运行。
请告诉我们可能导致此问题的原因。
尊敬的 Ravi:
感谢您通过此论坛联系我们。
[quote userid="625392" url="~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1420277/drv8873-issue-with-the-h-bridge-driver-drv8873spwprq1当 H 桥未通电并且处理器在 SPI 线路上执行有效通信时、MCU 进入引导循环模式并且永远不会输出。MCU 固件正在查找的特定寄存器及其值是什么? 这将是 MCU 固件中导致引导循环的某些内容。 如果不了解固件中产生控制 MCU 引导环路的逻辑的此类详细信息、我们就无法指出这可能是什么原因。 谢谢你。
此致、Murugavel