This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8873:H 桥驱动器 DRV8873SPWPRQ1的问题

Guru**** 2419530 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1420277/drv8873-issue-with-the-h-bridge-driver-drv8873spwprq1

器件型号:DRV8873

工具与软件:

我们已经在设计中使用器件 DRV8873SPWPRQ1有一段时间了。

最近、从现场返回的一些电路板显示出一个独特的问题。

当 H 桥未通电且处理器在 SPI 线路上进行有效通信时、MCU 会进入引导环路模式而绝不会退出。

并非所有电路板都能满足这些要求、而且我们能够在现场正常运行。

请告诉我们可能导致此问题的原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ravi:

    感谢您通过此论坛联系我们。  

    [quote userid="625392" url="~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1420277/drv8873-issue-with-the-h-bridge-driver-drv8873spwprq1当 H 桥未通电并且处理器在 SPI 线路上执行有效通信时、MCU 进入引导循环模式并且永远不会输出。

    MCU 固件正在查找的特定寄存器及其值是什么? 这将是 MCU 固件中导致引导循环的某些内容。 如果不了解固件中产生控制 MCU 引导环路的逻辑的此类详细信息、我们就无法指出这可能是什么原因。 谢谢你。

    此致、Murugavel