This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCF8316A:评估板与定制板

Guru**** 1790750 points
Other Parts Discussed in Thread: MCF8316A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1421014/mcf8316a-eval-board-vs-custom-board

器件型号:MCF8316A

工具与软件:

专家、您好!

我已经成功使用与 MCF8316A 芯片相关的评估板来驱动25W、75k rpm 三相 BLDC 电机。 我有一个使用此芯片的定制电路板、我尝试获得相同的性能、但遇到了一些问题。 两者都使用相同的配置文件来运行电机。

为了详细说明电机在评估板上旋转的性能、电机旋转非常平稳且快速、直至达到100%的速度。

在使用定制电路板时、电机旋转同样平稳且快速、但在100%速度的过程中会出现问题(该故障点因 GUI 中分配的闭环斜坡速率而异)。 当故障时、它通常会停止旋转一段时间、然后尝试重新增加至100%的速度、然后被困在启动和停止的循环中。

下面是发生这种情况时 A 相电压(蓝色)和电流(黄色)的捕获图。 当电压脉冲保持正常电平时、会出现大于10A 的大电流尖峰。 然后电流变为0且电压脉冲更宽且振幅更低。 我认为当出现这种电流尖峰时、电源芯片会降低失效防护的功率。 在斜升时、评估板不会有电流尖峰、但我的定制电路板会有吗? 很显然、功率模式不在驱动器芯片的范围内、但是想知道我应该注意什么特定内容、或者这会导致这种行为吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joe。

    您是否正在使用评估板上进行测试时得到的 MPET 结果、或者您是否在移至定制板时重新运行 MPET (至少速度环路测量)?

    由于不同的 OUTx 布局和 VM 上不同的大容量电容而导致的电感和电阻变化可能是性能变化的主要原因。   

    这也许是由示波器的分辨率引起的、但电流波形似乎在振荡、这意味着需要调整速度环路或电流环路增益。

    如果可能、我建议切换到 MCF8316C、它是引脚对引脚兼容的、并且寄存器映射非常相似、只是添加了几个附加功能(例如内部上拉使能)、但 MCF8316C 中的固件修复了 MCF8316A 固件中存在的错误。

    此致、

    约书亚