工具与软件:
专家、您好!
我已经成功使用与 MCF8316A 芯片相关的评估板来驱动25W、75k rpm 三相 BLDC 电机。 我有一个使用此芯片的定制电路板、我尝试获得相同的性能、但遇到了一些问题。 两者都使用相同的配置文件来运行电机。
为了详细说明电机在评估板上旋转的性能、电机旋转非常平稳且快速、直至达到100%的速度。
在使用定制电路板时、电机旋转同样平稳且快速、但在100%速度的过程中会出现问题(该故障点因 GUI 中分配的闭环斜坡速率而异)。 当故障时、它通常会停止旋转一段时间、然后尝试重新增加至100%的速度、然后被困在启动和停止的循环中。
下面是发生这种情况时 A 相电压(蓝色)和电流(黄色)的捕获图。 当电压脉冲保持正常电平时、会出现大于10A 的大电流尖峰。 然后电流变为0且电压脉冲更宽且振幅更低。 我认为当出现这种电流尖峰时、电源芯片会降低失效防护的功率。 在斜升时、评估板不会有电流尖峰、但我的定制电路板会有吗? 很显然、功率模式不在驱动器芯片的范围内、但是想知道我应该注意什么特定内容、或者这会导致这种行为吗?