主题中讨论的其他器件:ULC1001、 DRV2911
工具与软件:
尊敬的 TI 工程师:EVM 使用 MSP430作为控制单元、、它通过 IIC 协议连接 ULC1001 以下载寄存器‘数据。
我想知道天气我们可以使用一个简单的控制单元,如 DS90UB953-954 ‘可以替代 MSP430下载寄存器、数据 IIC . 该设计是否可行。 如图所示。
这是设计图 A&B、我们计划使用 FPD-link 控制 ULC1001。


This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
尊敬的 TI 工程师:EVM 使用 MSP430作为控制单元、、它通过 IIC 协议连接 ULC1001 以下载寄存器‘数据。
我想知道天气我们可以使用一个简单的控制单元,如 DS90UB953-954 ‘可以替代 MSP430下载寄存器、数据 IIC . 该设计是否可行。 如图所示。
这是设计图 A&B、我们计划使用 FPD-link 控制 ULC1001。


你好 Chen、 我想用我的 FPGA 通过 IIC 而不是 MSP430来控制 ulc1001、实现简单的去水模式。
天气我只需要 从 ulc1001配置以下寄存器、 它 可以简单地运行。 我只是想告诉你。 使 ulc1001输出 PWMA 和 PWMB 驱动 DRV2911输出 交流电以实现 简单的清洁模式、从而清洁 LCS-FL-RNG15、镜头盖系统上的水。
或者、能否简单举例说明如何在 ulc1001中配置寄存器以实现轻松清理模式。
.