This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ULC1001-DRV2911EVM:MCU 选择

Guru**** 2416400 points
Other Parts Discussed in Thread: ULC1001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1418039/ulc1001-drv2911evm-mcu-select

器件型号:ULC1001-DRV2911EVM
主题中讨论的其他器件:ULC1001DRV2911

工具与软件:

尊敬的 TI 工程师:EVM 使用 MSP430作为控制单元、、它通过 IIC 协议连接 ULC1001 以下载寄存器‘数据。

 我想知道天气我们可以使用一个简单的控制单元,如 DS90UB953-954  ‘可以替代 MSP430下载寄存器、数据 IIC . 该设计是否可行。 如图所示。

这是设计图 A&B、我们计划使用 FPD-link 控制 ULC1001。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的咨询。 我们将尽快提供反馈。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 金华:

    我已经和我们的内部团队讨论过。 是的、您的建议是可行的。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的重播!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Chen、 我想用我的 FPGA 通过 IIC 而不是 MSP430来控制 ulc1001、实现简单的去水模式。

    天气我只需要 从 ulc1001配置以下寄存器、 它 可以简单地运行。 我只是想告诉你。 使 ulc1001输出 PWMA 和 PWMB 驱动 DRV2911输出  交流电以实现 简单的清洁模式、从而清洁  LCS-FL-RNG15、镜头盖系统上的水。

    或者、能否简单举例说明如何在 ulc1001中配置寄存器以实现轻松清理模式。

    .

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否有 ULC1001 GUI 以便可以查找寄存器映射? 另外、确保使用最新的 GUI 版本、即2.4.10。