请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8706-Q1 工具与软件:
嗨、团队:
我的客户想了解 NMOS H 桥栅极驱动器与 PMOS+NMOS H 桥栅极驱动器之间的区别、例如 DRV8706与 TMI8720。

根据我的理解、 PMOS+NMOS H 桥栅极驱动器不需要电荷泵来驱动 HS NMOS、因此栅极驱动器可能更便宜。 但 PMOS 比 NMOS 更昂贵、 PMOS+NMOS H 桥栅极驱动器可能只能在低负载电流条件下实现节省。
除此之外、 两者之间还有什么区别吗? 谢谢。
此致
灰色