This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8889-Q1:OCP 不关断 H 桥

Guru**** 1800230 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8889-Q1EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1423022/drv8889-q1-ocp-do-not-shut-down-h-bridge

器件型号:DRV8889-Q1

工具与软件:

嗨、团队:

客户在 BOUT1引脚上进行了 OCP 测试、该引脚短接至 GND、他们发现 BOUT1已关断(输出电流为0)、而 BOUT2电流波形为:

红色是 BOUT2电流、绿色是 nFAULT 引脚。 客户设置 OCP_MODE=0且未设置 CLR_FLT。 理论上、当 BOUT1短接至 GND 时、BOUT 中的 H 桥将被禁用、如数据表中所述。 这里的问题是什么?

BR、

Bengi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bengi:  

    我在工作台设置中使用 DRV8889-Q1EVM 进行了验证。 我可以重现该波形。 如前所述、该特定电桥本身将被禁用。 此波形来自另一个有源电桥、该电桥通过步进电机绕组导通的体二极管进行电感耦合。 这不是问题。 报告 OCP 事件时、客户必须禁用输出。 谢谢你。   

    此致、Murugavel