请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8889-Q1 工具与软件:
嗨、团队:
客户在 BOUT1引脚上进行了 OCP 测试、该引脚短接至 GND、他们发现 BOUT1已关断(输出电流为0)、而 BOUT2电流波形为:

红色是 BOUT2电流、绿色是 nFAULT 引脚。 客户设置 OCP_MODE=0且未设置 CLR_FLT。 理论上、当 BOUT1短接至 GND 时、BOUT 中的 H 桥将被禁用、如数据表中所述。 这里的问题是什么?
BR、
Bengi