This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV3245Q-Q1:DRV3245Q-Q1与 DRV8353F 对比

Guru**** 2419530 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8162, CSD18543Q3A, CSD18514Q5A, DRV3245Q-Q1, DRV8353F, CSD88539ND, CSD87502Q2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1417454/drv3245q-q1-drv3245q-q1-vs-drv8353f

器件型号:DRV3245Q-Q1
主题中讨论的其他器件: DRV8353F、DRV8162 、CSD 、CSD18514Q5A、CSD18543Q3A CSD88539NDCSD87502Q2

工具与软件:

你(们)好。

我的一位客户正在寻找用于24V/5A BLDC 的电机驱动器解决方案。 他们正在考虑2个选项、第一个是 DRV8353F、第二个是 DRV3245q-Q1。 他们希望测试两个设备之间的差异、并希望了解哪一个更好、哪一个适合其阀控制应用。 它们还需要功能安全。

请。 提供输入帮助。

此致、

Mitesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mitesh:

    感谢您联系我们! 当您指出客户需要功能安全时、您能说明他们需要哪种类型的功能安全吗? 汽车功能安全? 或工业功能安全? 他们针对其系统设定的安全等级是多少?

    此致、

    Anthony Lodi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anthony、您好!

    产品应用是工业应用。

    此致、

    Mitesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mitesh:

    感谢您的澄清! DRV3245-Q1主要面向汽车安全应用、其中 DRV8353F 适用于工业安全应用。 此外、还在开发中的一种新器件 DRV8162、它适用于工业安全应用。

    DRV8353F 和 DRV8162均可用于24V、5A 应用。 要记住的一点是、对于5A 应用、 MOSFET 不需要很大、因此我预计 MOSFET 的 Qgd 值相当小。 因此、具有低栅极电流有助于避免 FET 开关速度过快。 DRV8162的最小栅极电流为16mA 32mA 100mA 拉电流/DRV8353F 的最小栅极电流为50mA 拉电流/DRV8353F 灌电流。 DRV8162是一款基于自举的器件、它是一款单相 驱动器、因此可以 将每个驱动器放置在靠近半桥的位置、以 减少 PCB 寄生效应。 DRV8353F 是基于电荷泵的器件、具有 SPI 通信功能。 我建议客户查看每个器件的特性、以了解哪些产品最能满足他们的需求。   

    此致、

    Anthony Lodi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Anthony。

    对 CSD 系列的 MOSFET 有何建议?

    此致

    Mitesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mitesh:

    我已将该主题重新分配给 MOSFET 团队、以提供此处的指导。  

    此致、

    Anthony Lodi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mitesh:

    请查看以下指向应用手册的链接、该应用手册包含指向 TI 所有基于网络的技术信息和工具的链接。 在工具部分下、您将找到适用于 BLDC 电机驱动应用的 FET 选择工具。 该工具允许用户输入其要求、并根据功率损耗、每千片价格或封装比较多达3个不同的 TI FET 解决方案。 第二个链接是下载实际的 BLDC FET 选择工具。 对于24V 输入、您可能需要选择至少40V FET、但如果客户可以使用30V、30V 器件可能会更具成本效益并且尺寸更小。 以下是40V 和60V FET 的一些选项:CSD18543Q3A、60V、VGS 时的15.6mΩ 最大值= 4.5V、采用3.3x3.3mm SON 封装;CSD18514Q5A、40V、VGS 时的14mΩ 最大值= 4.5V、采用5x6mm SON 封装;CSD88539ND、60V 双路、VGS 时的34mΩ 最大值= 6V (此器件需要 VGS >= 6V)。  同样、如果 CSD87502Q2可使用30V、双路、42mΩ max (VGS = 4.5V)、采用2x2mm SON 封装、我会推荐它。 如果您有任何问题、请查看并告诉我。

    https://www.ti.com/lit/an/slvafg3f/slvafg3f.pdf

    https://www.ti.com/tool/MOTOR-DRIVE-FET-LOSS-CALC

    此致、

    约翰·华莱士

    TI FET 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mitesh:

    跟进以查看您的问题是否已解决。 请告诉我。

    谢谢!

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John、

    感谢您分享详细信息。

    我已将您的意见转发给客户、并愿意得到他们的回复。 我将尽快分享客户意见。

    谢谢!

    Mitesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mitesh:

    现在已经是一个星期了。 您的问题是否已得到解决? 请告诉我。

    谢谢!

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mitesh:

    由于我尚未收到您的回复、因此我假设您的问题已得到解决、将关闭该主题。

    谢谢!

    John