主题中讨论的其他器件: DRV8353F、DRV8162 、CSD 、CSD18514Q5A、CSD18543Q3A 、 CSD88539ND、 CSD87502Q2
工具与软件:
你(们)好。
我的一位客户正在寻找用于24V/5A BLDC 的电机驱动器解决方案。 他们正在考虑2个选项、第一个是 DRV8353F、第二个是 DRV3245q-Q1。 他们希望测试两个设备之间的差异、并希望了解哪一个更好、哪一个适合其阀控制应用。 它们还需要功能安全。
请。 提供输入帮助。
此致、
Mitesh
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
你(们)好。
我的一位客户正在寻找用于24V/5A BLDC 的电机驱动器解决方案。 他们正在考虑2个选项、第一个是 DRV8353F、第二个是 DRV3245q-Q1。 他们希望测试两个设备之间的差异、并希望了解哪一个更好、哪一个适合其阀控制应用。 它们还需要功能安全。
请。 提供输入帮助。
此致、
Mitesh
尊敬的 Mitesh:
感谢您的澄清! DRV3245-Q1主要面向汽车安全应用、其中 DRV8353F 适用于工业安全应用。 此外、还在开发中的一种新器件 DRV8162、它适用于工业安全应用。
DRV8353F 和 DRV8162均可用于24V、5A 应用。 要记住的一点是、对于5A 应用、 MOSFET 不需要很大、因此我预计 MOSFET 的 Qgd 值相当小。 因此、具有低栅极电流有助于避免 FET 开关速度过快。 DRV8162的最小栅极电流为16mA 32mA 100mA 拉电流/DRV8353F 的最小栅极电流为50mA 拉电流/DRV8353F 灌电流。 DRV8162是一款基于自举的器件、它是一款单相 驱动器、因此可以 将每个驱动器放置在靠近半桥的位置、以 减少 PCB 寄生效应。 DRV8353F 是基于电荷泵的器件、具有 SPI 通信功能。 我建议客户查看每个器件的特性、以了解哪些产品最能满足他们的需求。
此致、
Anthony Lodi
尊敬的 Mitesh:
请查看以下指向应用手册的链接、该应用手册包含指向 TI 所有基于网络的技术信息和工具的链接。 在工具部分下、您将找到适用于 BLDC 电机驱动应用的 FET 选择工具。 该工具允许用户输入其要求、并根据功率损耗、每千片价格或封装比较多达3个不同的 TI FET 解决方案。 第二个链接是下载实际的 BLDC FET 选择工具。 对于24V 输入、您可能需要选择至少40V FET、但如果客户可以使用30V、30V 器件可能会更具成本效益并且尺寸更小。 以下是40V 和60V FET 的一些选项:CSD18543Q3A、60V、VGS 时的15.6mΩ 最大值= 4.5V、采用3.3x3.3mm SON 封装;CSD18514Q5A、40V、VGS 时的14mΩ 最大值= 4.5V、采用5x6mm SON 封装;CSD88539ND、60V 双路、VGS 时的34mΩ 最大值= 6V (此器件需要 VGS >= 6V)。 同样、如果 CSD87502Q2可使用30V、双路、42mΩ max (VGS = 4.5V)、采用2x2mm SON 封装、我会推荐它。 如果您有任何问题、请查看并告诉我。
https://www.ti.com/lit/an/slvafg3f/slvafg3f.pdf
https://www.ti.com/tool/MOTOR-DRIVE-FET-LOSS-CALC
此致、
约翰·华莱士
TI FET 应用