This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8312:DRV8312的自由运行和制动停止

Guru**** 2416400 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8332, DRV8312

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1422721/drv8312-free-run-and-brake-stop-for-drv8312

器件型号:DRV8312
主题中讨论的其他器件:DRV8332

工具与软件:

假设 图8-1。  https://www.ti.com/lit/gpn/drv8312 数据表中的 DRV8332三相运行原理图。  

首先、我想控制 DRV8312在短时间内执行自由运行操作、从而使电机在不加电的情况下自由运行。 是否可以将 OUT_A、OUT_B 和 OUT_C 设置为高阻抗状态、然后在需要时使其恢复正常运行?  

其次、我想让芯片进入制动停止模式、即 OUT_A、OUT_B 和 OUT_C 变为电气连接、但未施加任何电压/功率。 可以做到吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Robert

    如果将/RESET_A、B、C 引脚置于低电平状态、则相应的输出将处于高阻态状态。   

    如果您使/RESET_A、B、C 引脚保持高电平状态、并将 PWM_A、B、C 引脚置于低电平状态、则输出低侧 FET 会导通并将每个输出拉至 GND。

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速响应! 我对它进行了尝试、它在 HiZ 模式下运行得很完美。 但是、制动挡块的表现不如我所希望的那样好。 尽管如此、这仍然是相对于什么都不做的改进!