请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8312 主题中讨论的其他器件:DRV8332、
工具与软件:
假设 图8-1。 https://www.ti.com/lit/gpn/drv8312 数据表中的 DRV8332三相运行原理图。
首先、我想控制 DRV8312在短时间内执行自由运行操作、从而使电机在不加电的情况下自由运行。 是否可以将 OUT_A、OUT_B 和 OUT_C 设置为高阻抗状态、然后在需要时使其恢复正常运行?
其次、我想让芯片进入制动停止模式、即 OUT_A、OUT_B 和 OUT_C 变为电气连接、但未施加任何电压/功率。 可以做到吗?