This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8316:电流环路噪声问题

Guru**** 2416400 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8316

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1423713/drv8316-current-loop-noise-problem

器件型号:DRV8316

工具与软件:

我们的项目使用速度环路和电流环路、电流环路使用 FOC。

存在问题:当速度环路目标设置为零时、电流环路 IQ 目标值为零、电机停止、但电机会发出一些噪声。 在这种情况下、我看到电流环路 IQ 反馈仍在变化、所以电流环路 PI 稳压器仍向 SVPWM 输出较小的 UQ 值、3三相逆变器仍在工作、也许这是噪声源。  

那么、当速度目标设置为零时、有什么方法可以解决噪声问题? 非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您在我们的论坛上发帖。   

    您是否使用我们的 TI MotowWare SDK FOC 算法和代码来操作此器件? 您能否帮助提供相关的系统参数(电流环路设置、PWM 等)?

    另外、请允许我在星期三或更早之前研究这种零速环路目标运行和后续操作的方法。

    此致、

    -约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我们的电机驱动器是以 TI FOC 算法为基准的 DRV8316 FOC 代码、速度环路和电流环路运行良好、除非速度目标设置为0RPM 时出现噪声

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您的澄清!

    这种将速度环路目标/Iq 设置为0A 的方法是否可以断开电机? 您能否帮助解释动态将此参数更改为0以停止操作的原因?

    我认为必须将此参数设置为>= 1才能使环路正常运行、但使用此设置、算法可能会尝试尽可能接近0RPM、从而导致观察到噪声/信号。  

    请让我让我们的 C2000团队来帮助您提供与这些参数的 FOC 实现相关的任何其他信息、以及如果我在上面弄错了、可能需要调整/阐明哪些内容。

    此致、  

    -约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当速度目标设置为0PRM 时、电流环路 Iq 基准接近0、对于 exapmle 为0.001A、并且不会随着速度环路反馈的变化而变化。

    这用于玩具车、速度随用户设置的变化而变化、当设置为0RPM 时、汽车停止

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    无传感器 FOC 不能在零速或极低速度时运行电机、所以您不能将目标速度设定为零。