This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8424:nRESET/

Guru**** 2416400 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8824, DRV8825, DRV8424

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1424632/drv8424-nreset

器件型号:DRV8424
主题中讨论的其他器件:DRV8825、DRV8824

工具与软件:

尊敬的先生/女士:

            我需要详细了解该驱动器上的复位功能。 在20到40us 内、哪些函数将会重置。 它将仅清除故障条件、否则其他功能将被复位。 我需要的复位功能与 DRV8825、DRV8824相同。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 RAM:

    DRV8824和 DRV8825中的 RESET 功能是全局器件复位。 在 DRV8424中、如果您使用的 nSLEEP 复位脉冲长于120 μs 、例如200 μs 、您将能够在此器件中实现完全复位功能。 谢谢。

    此致、Murugavel