请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8424 主题中讨论的其他器件:DRV8825、DRV8824 、
工具与软件:
尊敬的先生/女士:
我需要详细了解该驱动器上的复位功能。 在20到40us 内、哪些函数将会重置。 它将仅清除故障条件、否则其他功能将被复位。 我需要的复位功能与 DRV8825、DRV8824相同。

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.