This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV110:DRV110的 I peak 含义是什么

Guru**** 2416340 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1424214/drv110-what-does-i-peak-mean-of-drv110

器件型号:DRV110

工具与软件:

您好!

DRV110 I PEAK  SET 1A、  是否 表示   Current Peak  Point 为 1A?

红色: I 线圈

绿色:MOSFET 漏极  

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [quote userid="613582" url="~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1424214/drv110-what-does-i-peak-mean-of-drv110 DRV110 I peak  set 1A,  是否 意味着   当前 峰 点 是 1A ?

    不是、它是为首先驱动设置的电磁阀拉入电流电平。 这将允许螺线管快速拉入。 通过拉入将螺线管柱塞保持在位、可以使用较低的电流。 这会自动更改为在 DRV110中保持电流。 请参阅下面的数据表。  

    有关配置峰值电流和保持电流的信息、请参阅数据表中的以下信息。 谢谢你。

    此致、Murugavel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当 我设置 Ipeak=1A 时、 测量    值1A 是峰值 、不是当前值  、是正确的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、这是正确的。 谢谢。

    此致、Murugavel