请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV110 工具与软件:
您好!
DRV110 I PEAK SET 1A、 是否 表示 Current Peak Point 为 1A?

红色: I 线圈
绿色:MOSFET 漏极

谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
[quote userid="613582" url="~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1424214/drv110-what-does-i-peak-mean-of-drv110 DRV110 I peak set 1A, 是否 意味着 当前 峰 点 是 1A ?不是、它是为首先驱动设置的电磁阀拉入电流电平。 这将允许螺线管快速拉入。 通过拉入将螺线管柱塞保持在位、可以使用较低的电流。 这会自动更改为在 DRV110中保持电流。 请参阅下面的数据表。

有关配置峰值电流和保持电流的信息、请参阅数据表中的以下信息。 谢谢你。

此致、Murugavel