This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8262:似乎应忽略电流限制的问题

Guru**** 2416110 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8262, DRV8262EVM, DRV8262-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1376380/drv8262-issue-with-current-limit-seeming-to-be-ignored

器件型号:DRV8262

工具与软件:

我在某些 DRV8262DDW 芯片和电流限制功能方面遇到问题。 大多数电路板都能正常工作。 我发现、在最后10个中有2个 DRV8262似乎忽略了一半芯片上的电流限制设置。 电路板正常时、启动电流被限制在5A、然后缓降至1A。 在有问题的电路板上、启动电流高于5A、并且正向和反向都不同。 已经验证输入信号看上去正常。 nSleep 始终为高电平。 静止时、IN1和 IN2都为低电平。 操作电机时、IN1、IN2为高电平、低电平或低电平、高电平。

在测试中、我通过将 IPROPI1更改为3.9K、将 OUT1上的电流限值降至4A。 对所看到的电流没有影响。

在两个不良电路板上、均验证了芯片焊接正确、并且限流电阻值正确。
在第一个电路板上、问题在于 OUT1和 OUT2。 已更换 DRV8262、但问题消失。
在第二个电路板上、OUT1和 OUT2也存在问题。 OUT3和 OUT4工作正常。 我推迟更换芯片、以防需要进一步测试。

我正在寻找一些帮助来追踪根本原因。

DRV8262设置为:
双路输出
PWM 模式(MODE1为低电平、MODE2为高电平)
nSleep 为高电平
IPROPI1= 3.09K (5A 设置)
IPROPI2= 3.09K
TOFF 为高电平
衰减很低
OCPM 为低电平
IN1、IN2由3.3V 输出驱动。

输出驱动一个28VDC 有刷电机。
满扭矩时、电机额定电流为4A。
空载时、电机的额定电流为1A。

电路如下所示:

对于示波器图片:
通道1 -电机(OUT2)的+引线
通道2 -电流探头(流入电机的+引线)
通道3 -如果存在、则为 nFAULT
通道4 --电机(OUT1)的引线

这是 OUT3、OUT4 (良好输出)在无负载情况下驱动电机的样子:

这就是 OUT1、OUT2 (不良输出)在无负载的情况下驱动同一电机的样子:

在上图中、电流大于5A 限值设置、但未产生故障。

以相反的方向驱动。 在这张图片中很有趣的是、nFault 每5.4ms 闪烁一次。 任何可能的 TOFF 设置相对应的输出电压。

对问题有何建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cary、您好!

    请给我们2 4个小时来调查并回复您。

    此致!

    Keerthi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    现在已查看20块电路板中的4个故障。 每个板具有2个 DRV8262芯片。 如上所示的电路 U12发生了3次故障。  U13 (未显示)是相同的电路、因此发生了1个故障。 所有4个故障的波形都与图中所示相同。 所有4个故障都与芯片的 OUT1/OUT2部分有关。 未出现芯片的 out3/out4故障。  

    对问题有何建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cary、您好!  

    您是否已执行 ABA 交换、问题出在 IC 而不是主板?

    此致!

    Keerthi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、问题出在芯片上。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cary、您好!

    我想知道在上一张图片中您是否达到热关断阈值。 您能否检查电荷泵是否仍处于启用状态:

    您能否也放大不良情况下的电流调节部分:

    此致!

    Keerthi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keerthi:

    以下是您请求的示波器捕获。

    通道1:+电机引线

    通道2:流入+电机引线的电流

    通道3:VCP (DRV8262引脚1)

    通道4:-电机引线

      

    您没有要求相反方向、但这里是 VCP:

    此致、

    Cary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cary、您好!

    看起来可能反向达到 TSD。 您能否使用热像仪进行确认。 请给我24小时的时间来深入了解波形。

    此致!

    Keerthi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keerthi:

    我将看到 Flir 是否能接收热 活动。 我对 TSD 持怀疑态度、因为当电路正常运行时、电流按预期被限制在5A、这在良好的示波器截图中可以看到。  

    此致、


    Cary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keerthi:

    该测试在室温下在工作台上进行。 DRV8262处的最高温度为31C。 在测试中、电机运行15秒。 在启动时、电流超过5A 设置会持续几百毫秒。 启动时没有看到快速的温度闪电波。  

    此致、

    Cary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cary、您好!

    您能否在这两种情况下测量 IPROPI 电阻器上的电压?

    我想知道是否有噪声耦合到 IPROPI 上。 来自上次捕获的 nFAULT:

    为了缩小哪种故障的范围、您可以将 OCP 故障设置为锁存、并查看是否仍有某种重试? 如果仍然存在、您也可以将 TSD 故障设置为锁存。 如果仍然存在、您可以检查 VCC 是否< UVLO?

    此致!

    Keerthi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keerthi:

    下面是一系列示波器捕获图、总结了我们所处的位置。 所有捕获使用同一电机。  

    顶部迹线、黄色=电机的+引线

    下一条迹线、红色 =-电机引线  

    下一条迹线、绿色 =取决于图片(nFault 或 IPROPI1)

    底部迹线、 蓝色=流入电机+引线的电流

    电机正向、 芯片良好、 绿色= nFault 线路、电流正确限制为5A

    电机正向、芯片不良、 绿色 = nFault 线路、电流超过5A。

    电机正向、芯片不良、 绿色= IPROPI1、 电流超过5A。

    电机正向、 芯片不良、 绿色 = IPROPI1、OCP = GND、电流超过5A。 电流脉冲。  

    电机反向、  芯片良好、 绿色= nFault 线路、电流正确限制为5A

    电机反向、芯片不良、 绿色 = nFault 线路、电流超过5A (注:OCP=0在这里没有区别)

    电机 反向、 芯片不良、 绿色 = IPROPI1、 电流超过5A。

    电机 反 向、 芯片不良、 绿色 = IPROPI1、 电流超过5A、放大视图(IPROPI1脉冲与电机信号的边沿对齐)

     

    总结:在两个方向上、对于一个错误的芯片、电流都超过5A。 在正向方向上、故障线会切换。 反向时、故障线保持高电平。 对于良好的芯片、满足 Riped1=3.09K 的5A 电流限制设置。 对于错误的芯片、Piap1 = 3.09K 设置的5A 电流限值看起来会被忽略。  

    是否有 DRV8262的勘误列表?

    我能不能送一个错误分析的芯片?

    此致、

    Cary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cary、您好!

    请参阅以下文档。

    故障分析(产品返还)申请|其他信息|德州仪器 TI.com

    此致!

    Keerthi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keerthi:

    我将通过我的分销商开始退货流程。  

    有  DRV8262DDWR 的勘误表吗?

    谢谢!


    Cary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cary、您好!

    请允许我与团队核实、并告知您我们是否见过这样的情况。

    此致!

    Keerthi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cary、您好!

    如果您尚未提交退货。 您能否在 EVM 上尝试使用损坏的器件、然后看看是否能够看到相同的问题?

    此致!

    Keerthi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我这里还有一些器件、因为 Mouser 的技术部门尚未回复我关于生成 CPR 的问题。 我将查找 EVM。  

    您是否已经从团队那里听到过有关勘误表的信息?

    此致、

    Cary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Cary、

    您的 DRV8262芯片是何时购买的?

    您能否发布一个损坏芯片顶部的图片、以便我可以读取其顶部的标记并进行跟踪。  

    谢谢!

    Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jacob:

    这些器件从 Mouser 购买了2023年11月21日。 装箱单列出的生产日期代码为2328、批次代码为3559944ML3。

    此致、

    Cary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cary、您好!  

    我们正在进行内部检查、并将在明天向您提供最新信息。

    此致!

    Keerthi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cary、您好!

    您具有的此版本 IC 没有已知错误、因此、如果您可以在 EVM 上试用、看看问题是否仍然存在、如果仍然存在、让我们将器件发送回 TI 进行一些分析。

    此致!

    Keerthi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有任何相关更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CPR241104539 正在处理中。

    将部件添加到开发板中。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的更新。 如果您捕捉到任何波形、请告知我。

    此致!

    Keerthi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用 DRV8262EVM 开发板 MD040A (004)进行了测试。 两者测量的结果相同。 一个错误芯片在 OUT1/OUT2上的 IPROPI1电流限制设置上存在问题。  

    设置如下:电机连接到 OUT1/OUT2、R81从3.3K 更改为3.09K、在 GUI 中、Vref1设置为3.3V、在 GUI 模式下、驱动类型设置为 PWM、移除 J8-12和 J8-14上的跳线以直接设置 IN1和 IN2、GUI 中的睡眠/唤醒滑块用于打开/关闭电机。  

    芯片错误、 IN1 = 3.3V、IN2 = GND、在 GUI 中将睡眠切换为唤醒

    芯片错误、IN1 = GND、IN2 = 3.3V、 在 GUI 中将"睡眠"切换为"唤醒"

    良好的开发板 IC、IN1  =  3.3V、IN2 =  GND、在 GUI 中将睡眠切换为唤醒

    良好的开发板 IC、IN1 =  GND、IN2 = 3.3V、 在 GUI 中将睡眠切换为唤醒

    此致、

    Cary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Cary、  

    我在 EVM 上向我们发送的3个器件复制了您的问题、并在其中2个器件上确认了问题。  我们的故障分析人员现在要研究它。 我想您很快就会收到更新。   

    如果您希望在听到有关退回器件的信息之前先有一条前进  的道路、可以使用 DRV8262-Q1 -这是同一个器件、但需要进行更多的测试、因为它是汽车级版本。   

    此致!

    Jacob  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    汽车级器件是一个有趣的想法。 除非您确信这能够解决问题、否则我将等待故障分析的结果。

    此致、

    Cary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cary、您好!

    听起来不错。 我们将等待 FA 实验室提供更新。

    此致!

    Keerthi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有相关的更新吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cary、您好!

    让我来检查一次、然后返回给您。

    此致!

    Keerthi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有相关的更新吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cary、您好!

    我无法跟踪此情况。 我目前正在与其他团队成员核实。

    此致!

    Keerthi