This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8908-Q1:当 VM 低于4.5V 时会发生什么情况?

Guru**** 1788580 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8908-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1422474/drv8908-q1-what-happens-when-vm-is-lower-than-4-5v

器件型号:DRV8908-Q1

工具与软件:

各位专家、您好!

在 DRV8908-Q1的数据表中、VM 的绝对最大额定值范围为4.5V 至40V。

当 VM 低于4.5V 时会发生什么情况? 我可以轻松地想象、当施加超过40V 的电压时、IC 会发生故障、但我无法理解当施加低于4.5V 的电压时会发生什么情况。

谢谢!

Kento

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kento-San:

    DRV8908-Q1具有欠压锁定(UVLO)保护功能、该功能可  在 VM 引脚降至低于4.5V 的 UVLO 阈值电压时触发故障并禁用所有半桥。  

    如需更多信息、请参阅数据表第8.3.3.1节 VM 电源欠压锁定(UVLO)。

    是观察到另一种行为、还是只是功能问题?

    此致!

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、您好!

    观察到的是另一种行为还是只是功能问题?

    这只是一个功能问题。 客户担心 VM 低于4.5V 时 DRV8908-Q1损坏。

    根据绝对最大额定值的定义、当施加低于4.5V 的 VM 时、DRV8908-Q1是否会损坏? 还是仅触发故障并禁用半桥?

    我仍然无法理解为什么绝对最大值为4.5V、因为如果不能损坏、绝对最大值可能约为0V、即使4.5V 是 UVLO 阈值。

    谢谢!

    Kento

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kento、

    我会向设计团队核实以便确定、但我认为这可能是数据表中的一个拼写错误。  

    此致!

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、您好!

    谢谢。 我期待很快收到您的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kento、

    没问题。 我仍在等待响应、但会在我这样做时通知您。  

    此致!

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kento-San:

    与设计团队交谈后、他们确认这确实是数据表中的拼写错误。 该器件的  VM 绝对最大额定值为-0.3V 至40V。

    感谢您提醒我们注意这一点。 我们将相应地更新数据表。  

    此致!

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我很高兴听到这个消息! 结束了该主题。

    谢谢!

    Kento