工具与软件:
各位专家、您好!
在 DRV8908-Q1的数据表中、VM 的绝对最大额定值范围为4.5V 至40V。
当 VM 低于4.5V 时会发生什么情况? 我可以轻松地想象、当施加超过40V 的电压时、IC 会发生故障、但我无法理解当施加低于4.5V 的电压时会发生什么情况。
谢谢!
Kento
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
各位专家、您好!
在 DRV8908-Q1的数据表中、VM 的绝对最大额定值范围为4.5V 至40V。
当 VM 低于4.5V 时会发生什么情况? 我可以轻松地想象、当施加超过40V 的电压时、IC 会发生故障、但我无法理解当施加低于4.5V 的电压时会发生什么情况。
谢谢!
Kento
David、您好!
观察到的是另一种行为还是只是功能问题?
这只是一个功能问题。 客户担心 VM 低于4.5V 时 DRV8908-Q1损坏。
根据绝对最大额定值的定义、当施加低于4.5V 的 VM 时、DRV8908-Q1是否会损坏? 还是仅触发故障并禁用半桥?
我仍然无法理解为什么绝对最大值为4.5V、因为如果不能损坏、绝对最大值可能约为0V、即使4.5V 是 UVLO 阈值。
谢谢!
Kento