请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8214 工具与软件:
您好!
我们在遥控车上使用 DRV8214时遇到了主要的过压问题。 我应该指出的是、整个系统只有一个电源。
这个从电机 VM 到电路其余部分的过压最终会损坏它们、尽管整个电路上都有多个滤波电容器、尤其是在3V3稳压器上(它最终会熔断、并让过压传递到 CPU、并用它烧写)。
我们分析了该现象并得出结论、DRV8214的输出端仍然缺少一个或多个保护措施。 随附一个图、其中以红色显示了避免此问题所需的额外保护。 我们还考虑了在整个电源上、或许除了电机之外、通过 TVS 二极管实现的保护。 T
提前感谢大家的评论和意见。
此致。

Yves