This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8214:电机中的显著变化导致的过压。

Guru**** 2416110 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8214

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1419289/drv8214-overvoltage-due-to-significant-variations-in-the-motor

器件型号:DRV8214

工具与软件:

您好!

我们在遥控车上使用 DRV8214时遇到了主要的过压问题。 我应该指出的是、整个系统只有一个电源。

这个从电机 VM 到电路其余部分的过压最终会损坏它们、尽管整个电路上都有多个滤波电容器、尤其是在3V3稳压器上(它最终会熔断、并让过压传递到 CPU、并用它烧写)。

我们分析了该现象并得出结论、DRV8214的输出端仍然缺少一个或多个保护措施。 随附一个图、其中以红色显示了避免此问题所需的额外保护。 我们还考虑了在整个电源上、或许除了电机之外、通过 TVS 二极管实现的保护。 T

提前感谢大家的评论和意见。

此致。

Yves

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yves:  

    请允许我们在下周之前与您联系。

    此致、  
    Karan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yves:

    电路中似乎没有什么错误、并增加了保护。 您是否能够重新检查电容的额定值? 我唯一要说的是尝试增加评分、看看问题是否解决。  

    您能告诉我该问题是在制动模式、滑行模式还是仅在启动期间发生吗?

    此致、  
    Karan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    制动和滑行模式时会出现问题。 我们将通过新设计来检查问题是否已解决。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、如果有任何其他问题、请告诉我们。

    此致、  
    Karan