工具与软件:
您好!
我的客户一直在调查 DRV8434S、但其目标满量程电流是10 -20mA 左右。 因此、他们想知道开路负载检测。 您能否就这些问题发表您的意见?

1.开路负载检测电流是多少? 如果 FS = 75mA、它是否仍为20mA (typ)、或者它是否可以低于15mA? I FIT 仍是75mA、这是否意味着开路负载检测在 FS = 20mA 时不起作用?
2.请您至少告诉我开路负载检测时间? 数据表中只显示了5020 (max)。
此致、
川崎义和
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
您好!
我的客户一直在调查 DRV8434S、但其目标满量程电流是10 -20mA 左右。 因此、他们想知道开路负载检测。 您能否就这些问题发表您的意见?

1.开路负载检测电流是多少? 如果 FS = 75mA、它是否仍为20mA (typ)、或者它是否可以低于15mA? I FIT 仍是75mA、这是否意味着开路负载检测在 FS = 20mA 时不起作用?
2.请您至少告诉我开路负载检测时间? 数据表中只显示了5020 (max)。
此致、
川崎义和
你好、 川崎三、
Unknown 说:1. 开路负载检测电流是多少? 如果 FS = 75mA、它是否仍为20mA (typ)、或者它是否可以低于15mA? I FIT 仍然是75mA、这是否意味着开路负载检测在 FS = 20mA 时不起作用?
无论 IFS 设置如何、OL 阈值都将接近75 mA。 仅使用20 mA IFS 时、如果启用 OL 检测、则会报告错误的 OL。
[报价 userid="484198" url="~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1423758/drv8434s-open-load-detection-specifications 我的客户正在调查 DRV8434S"]、但他们的目标满量程电流为10 -20mA 左右。为了驱动 IFS 20 mA 步进电机、DRV8434S 过载。 此外、电流检测和调节精度将不如以满量程最大值运行器件时那么精确 电流设置。 对于20 mA IFS、VREF 输入必须约为26mV。 对于该低电流电机、DRV8434S 中的失速检测功能将不会正常运行。
Unknown 说:2. 您能否至少告诉我开路负载检测时间? 数据表显示的值仅为5079 (max)。
我们没有该参数的最小规格、因为在应用中、最长检测时间是重要的。 谢谢你。
此致、Murugavel
您好 Murugavel-San、
感谢您发送编修。
> 如果仅使用20 mA IFS、如果启用 OL 检测、则会报告错误 OL。
您是否是说如果 OL_MODE=1、并且在 DRV8434S = 20mA 时无法正确检测开路负载、则 IFS 会始终报告 FALSE OL? 如果是这样、则在 OL_MODE=1处使用毫无意义。
> 对于该低电流电机、DRV8434S 中的失速检测功能将无法正常运行。
我的客户使用 DRV8434S 的主要目的是失速检测。 对于 IFS = 20mA、您建议使用哪种器件? DRV8434S 正确执行失速检测所需的最小 IFS 是多少?
此致、
川崎义和
你好、 川崎三、
您是说如果 OL_MODE=1、并且在 IFS = 20mA 时无法正确检测开路负载、DRV8434S 是否会始终报告错误 OL? 如果是这样、则在 OL_MODE=1时使用没有意义。[/QUOT]是的、您回答正确。 该器件查找最小负载电流阈值、20 mA 低于阈值规格。
[/quote]我的客户使用 DRV8434S 的主要目的是失速检测。 对于 IFS = 20mA、您建议使用哪种器件? DRV8434S 正确执行失速检测所需的最低 IFS 是多少?[/QUOT]DRV8434S 需要约200至250 mA IFS、步进电机 DCR 约20欧姆或更低、才能使失速检测可靠工作。 对于 IFS 失速检测、20 mA 目前没有 支持该功能的器件。 谢谢你。
此致、Murugavel