This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8434S:开路负载检测规范

Guru**** 2416110 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8434S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1423758/drv8434s-open-load-detection-specifications

器件型号:DRV8434S

工具与软件:

您好!

我的客户一直在调查 DRV8434S、但其目标满量程电流是10 -20mA 左右。  因此、他们想知道开路负载检测。  您能否就这些问题发表您的意见?

1.开路负载检测电流是多少?  如果 FS = 75mA、它是否仍为20mA (typ)、或者它是否可以低于15mA?  I FIT 仍是75mA、这是否意味着开路负载检测在 FS = 20mA 时不起作用?

2.请您至少告诉我开路负载检测时间?  数据表中只显示了5020 (max)。

此致、

川崎义和

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 川崎三、

    请允许我花些时间来研究这个问题。 下周我会介绍更多信息。

    此致!

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 川崎三、

    Unknown 说:
    1. 开路负载检测电流是多少?  如果 FS = 75mA、它是否仍为20mA (typ)、或者它是否可以低于15mA?  I FIT 仍然是75mA、这是否意味着开路负载检测在 FS = 20mA 时不起作用?

    无论 IFS 设置如何、OL 阈值都将接近75 mA。 仅使用20 mA IFS 时、如果启用 OL 检测、则会报告错误的 OL。

    [报价 userid="484198" url="~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1423758/drv8434s-open-load-detection-specifications 我的客户正在调查 DRV8434S"]、但他们的目标满量程电流为10 -20mA 左右。

    为了驱动 IFS 20 mA 步进电机、DRV8434S 过载。 此外、电流检测和调节精度将不如以满量程最大值运行器件时那么精确 电流设置。 对于20 mA IFS、VREF 输入必须约为26mV。 对于该低电流电机、DRV8434S 中的失速检测功能将不会正常运行。  

    Unknown 说:
    2. 您能否至少告诉我开路负载检测时间?  数据表显示的值仅为5079 (max)。

    我们没有该参数的最小规格、因为在应用中、最长检测时间是重要的。 谢谢你。

    此致、Murugavel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Murugavel-San、

    感谢您发送编修。

    如果仅使用20 mA IFS、如果启用 OL 检测、则会报告错误 OL。

    您是否是说如果 OL_MODE=1、并且在 DRV8434S = 20mA 时无法正确检测开路负载、则 IFS 会始终报告 FALSE OL?  如果是这样、则在 OL_MODE=1处使用毫无意义。

    对于该低电流电机、DRV8434S 中的失速检测功能将无法正常运行。  

    我的客户使用 DRV8434S 的主要目的是失速检测。  对于 IFS = 20mA、您建议使用哪种器件?  DRV8434S 正确执行失速检测所需的最小 IFS 是多少?

    此致、

    川崎义和

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 川崎三、

    您是说如果 OL_MODE=1、并且在 IFS = 20mA 时无法正确检测开路负载、DRV8434S 是否会始终报告错误 OL?  如果是这样、则在 OL_MODE=1时使用没有意义。[/QUOT]

    是的、您回答正确。 该器件查找最小负载电流阈值、20 mA 低于阈值规格。

    我的客户使用 DRV8434S 的主要目的是失速检测。  对于 IFS = 20mA、您建议使用哪种器件?  DRV8434S 正确执行失速检测所需的最低 IFS 是多少?[/QUOT]

    DRV8434S 需要约200至250 mA IFS、步进电机 DCR 约20欧姆或更低、才能使失速检测可靠工作。 对于 IFS 失速检测、20 mA 目前没有 支持该功能的器件。 谢谢你。

    此致、Murugavel   

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Murugavel-San、

    非常感谢您的快速回复。  我了解它的工作方式。  如果我收到更多问题、请让我打开另一个主题帖。

    此致、

    川崎义和